Como Obter Equipamento Cat
Como Obter Equipamento Cat

Compra e Locação de Equipamentos Cat®:
O Que Você Precisa Saber

Pronto para comprar sua próxima (ou primeira) máquina, motor ou grupo gerador Cat®? Você está no lugar certo. Desde selecionar o produto certo, financiar ou planejar a manutenção e os reparos, nós apoiamos você.

VOCÊ SABIA? 

Revendedores Cat oferecem avaliações do local gratuitas.  O representante do revendedor pode visitar o local para entender sua situação e recomendar a máquina, o motor ou o grupo gerador certo.

Encontrar um Revendedor

Como Escolher o Equipamento Certo para Sua Empresa

Quais são suas necessidades de equipamento?

A compra de equipamentos pode ser assustadora. Mas você pode começar considerando:  

Se Você Estiver Comprando Máquinas:

  • Necessidades de tamanho da máquina — potência, a quantidade de material que você precisa mover/escavar/erguer e compatibilidade de tamanho com outras máquinas de sua frota 
  • Recursos da máquina — como trem de força, tipo de combustível, acessórios disponíveis, tipo de pneu/esteira e tecnologias integradas 
  • Suas próprias variáveis — como ambiente do local de trabalho, tipo de solo, diferentes aplicações, regulamentos locais, necessidades de energia, habilidades do operador e por quanto tempo você planeja usar a máquina
  • Transporte — como limitações de peso das estradas locais, requisitos de permissão etc. 

Se Você Estiver Comprando Equipamento de Geração de Energia:

  • Grupo gerador – tamanho, frequência e tensão das cargas elétricas que você precisa alimentar 
  • Aplicação de gerador – ciclo de operação, aplicação, duração 
  • Disponibilidade do tipo de combustível em seu local – diesel, gás, biocombustíveis etc. 
  • Requisitos de instalação – necessidades de resfriamento, ruído, limitações de espaço, proteção contra intempéries e portabilidade 
  • Requisitos regulatórios – emissões, ruído e segurança 
  • Necessidades de produtos auxiliares – painel de comutação, comutação de transferência, armazenamento de energia, microrrede etc. 
de

Explore as Opções de Equipamento

Comprar, Arrendar, Alugar, Recondicionar ou Reparar?
 

Opções para Cada Empresa e Orçamento

Um novo equipamento pode ser a escolha correta para sua empresa. Mas nem sempre. 

Dependendo de suas necessidades específicas, talvez seja melhor uma locação de curto prazo, o arrendamento de um equipamento ou uma máquina Cat usada. 

Alguns Fatores que Ajudam a Determinar as Opções Corretas:
  • Seu orçamento
  • Fluxo de caixa
  • Aplicação
  • Cronograma de trabalho
  • Disponibilidade de trabalho
  • Duração necessária
  • Situação atual da frota 
  • E muito mais

Encontre o Fornecedor de Soluções Financeiras Correto

Considerações sobre Financiamento

Ao comprar equipamento, há mais a ser considerado do que apenas a taxa de juros. São outras considerações:

  • Os altos e baixos de sua empresa – procure condições de pagamento flexíveis que reflitam o ciclo de sua empresa.   
  • Custos de propriedade de equipamentos – eles podem afetar o valor que você pode gastar e a forma de adquirir o equipamento. 
  • Planos de proteção estendida e manutenção de equipamentos – você pode simplificar a definição do orçamento financiando-os em um pacote com o pagamento de seu empréstimo.
  • Suporte a desastres – descubra como o credor vai apoiá-lo no caso de um desastre ou evento importante que interrompa seus negócios.
de

Planeje a Manutenção. Evite tempo de interrupção. 

A Manutenção Preventiva é Essencial

A manutenção preventiva é essencial para o tempo de atividade do equipamento e para reduzir o risco de falhas inesperadas e reparos caros.  Quer você escolha fazer você mesmo ou contar com o serviço de manutenção de seu revendedor Cat, é recomendável desenvolver um plano de manutenção para inspeções rotineiras, alterações de fluido e filtro e substituição de peças gastas. 

Seu manual do proprietário inclui cronogramas e listas de verificação de manutenção planejada.

O planejamento antecipado ajudará você a:

  1. Garantir que a distribuição do serviço se alinhe ao seu cronograma de negócios 
  2. Programar o serviço com o revendedor com antecedência
  3. Ter as peças e as ferramentas à mão quando precisar delas se optar por fazer você mesmo
  4. Planejar os custos de manutenção em seu orçamento mensal
  5. Garantir que você tenha os planos de proteção de equipamento e os contratos de serviço corretos para controlar custos inesperados

Maximize o Desempenho e a Eficiência 

Coloque Sua Operação no Próximo Patamar

O equipamento correto é somente uma parte da execução de uma operação lucrativa. Habilidades do operador, prevenção de tempo de inatividade, uso de combustível e processos operacionais são apenas alguns dos fatores que fazem a diferença. Se você procura uma forma de manter o controle de sua frota, otimizar o desempenho dos equipamentos e economizar tempo, a tecnologia e/ou nossos serviços de treinamento podem ser justamente o que você precisa.  


Perguntas Frequentes

Leia nossas Perguntas Frequentes para saber mais sobre como obter equipamentos Cat e trabalhar como nossos revendedores.

Quando você está investindo em equipamento, entendemos que há muito o que considerar antes de tomar uma decisão. O preço do equipamento é determinado por muitos fatores, como, configuração, idade e recursos, entre outros. Também é importante avaliar o Custo Total de Propriedade e o que é necessário para manter seu equipamento funcionando com o máximo de desempenho, o que pode afetar a forma como você adquire o equipamento. 

Procure o recurso "Construção e Preço" para determinados modelos no site Cat.com e obtenha preços instantâneos com base em sua configuração preferencial da máquina. Se você não vir os preços da máquina que estiver considerando, seu revendedor Cat local sempre será um ótimo recurso para obter mais informações sobre equipamentos Cat.

Você pode solicitar uma cotação de financiamento em cat.com. Depois de enviar o formulário, seu revendedor Cat local acompanhará fornecendo mais informações.

Você também pode entrar em contato com o revendedor Cat para discutir as opções de financiamento. 

Os revendedores Cat são empresas operadas localmente. Temos uma parceria estreita com eles para proporcionar uma experiência consistente ao cliente no mundo todo.  Saiba mais sobre nossa rede de revendedores.

Muitos tipos de equipamento Cat estão disponíveis em vários modelos para atender a diferentes necessidades de aplicação e níveis de preço. Essas variações são indicadas com "GC" or "XE" após o número do modelo. O equipamento XE tem tecnologias e recursos de máquina líderes do mercado. Eles são projetados para as aplicações mais exigentes.  O equipamento GC tem recursos e tecnologia simples e é melhor para aplicações leves a moderadas. Caso você não veja nenhum modificador após o número do modelo, é nosso modelo padrão, projetado para aplicações médias a pesadas.

Obtenha Consultoria de Especialistas, Além das Últimas Notícias, Entregues em sua Caixa de Entrada

Inscreva-se Agora Mesmo

Rede de Revendedores

O revendedor Cat local é um parceiro pessoal que fará o que for preciso para ajudar você a ter sucesso.

Saiba Mais
Sobre a Caterpillar
Sobre a Caterpillar

Blog da Cat

Encontre aconselhamento de especialistas, dicas de negócios e recursos para ajudar a fazer o trabalho da melhor maneira.

Visite Nosso Blog
Preencha o texto alternativo para SEO (Search Engine Optimization, Otimização para Mecanismos de Busca)
Preencha o texto alternativo para SEO (Search Engine Optimization, Otimização para Mecanismos de Busca)

Mercadorias Cat

Compre chapéus, calçados, modelos em escala, telefones, brinquedos Cat e muito mais.

COMPRAR MERCADORIAS
Mercadorias Cat
Mercadorias Cat