Artikel zuerst erschienen in World Highways, April 2024 | Gepostet: Juli 2024
Die neuen Cat®-Asphaltfertiger mittlerer Größe (AP400, AP455, AP500 & AP555) bieten Bauunternehmern mehr Möglichkeiten für den Straßenbau in städtischen und ländlichen Bereichen. Die kompakte Größe ermöglicht eine außergewöhnliche Manövrierfähigkeit auch auf schmalen Straßen und kleinen Parkplätzen, doch mit den entsprechenden Erweiterungen kann der Fertiger auch für Landstraßen und andere breite Straßen verwendet werden.
Besonders attraktiv an diesen Asphaltfertigern ist außerdem der einfache Transport. Die Gewichtsklasse von 14 bis 16 Tonnen erlaubt eine Vielzahl von Anhängeroptionen, während die Transportbreite von bis zu 2,55 Metern ein effizientes Befahren von engen Straßen und Landstraßen ermöglicht.
Die Maschinen sind komfortabel und für die ganze Crew bedienerfreundlich. Durch den Wegfall des Abgasrohrs ist die Sicht auf den Beschickungstrichter und die Seiten der Maschine frei. Die ausschwenkbaren Sitze ermöglichen den Blick auf die Lenkführung und verbessern die Kommunikation zwischen dem Fahrer und dem Bediener des Fertigers. Optional sind Doppelkonsolen, beheizte Sitze und ein Belüftungssystem erhältlich, um den Komfort zu erhöhen.
Zu den flexiblen Fahrwerksoptionen gehören Räder, Stahlketten und das Cat Mobil-trac™-System. Das Mobil-trac-System ermöglicht Fahrgeschwindigkeiten, die mit denen von Radfertigern vergleichbar sind, und bietet darüber hinaus eine verbesserte Flotation und Traktion und sanfte Übergänge in und aus dem Schnitt.
Was die Maschine so intuitiv und leicht bedienbar macht, ist die vereinfachte Menüstruktur mit Touchscreen-Funktion, die es dem Fahrer ermöglicht, schnell zwischen den Einstellungen des Beschickungssystems, den Betriebsbedingungen der Maschine, der Bohlenheizung und den optionalen Cat Grade-Steuerfunktionen zu navigieren, um nur einige zu nennen. Dinge wie die Bohlenheizung, die Aktivierung der Sprühanlage, die Bohlenvibration und die Einstellung des Tamper-Systems können alle mit Kurztasten vom Hauptbildschirm aus aktiviert werden. Die Funktionen zur Aktivierung mit nur einem Tastendruck (Beschickungssystem, Trichtersteuerung, Entleerungsmodus und Einstellung der Mischhöhe) können alle einfach von der Konsole aus gesteuert werden.
Cat-Bohlen sind sehr robust. Sie verfügen über eine symmetrische Konstruktion mit zwei Zylindern und zwei Fahrwerken, die für große Stabilität beim Einbau breiter und tiefer Schichten sorgt. Die Profile der Stampferleiste und der Deflektoren sorgen für einen gleichmäßigen Materiallfluss. Das Bohlendeck hat Trittleisten aus Aluminium, die nicht nur optisch ansprechend sind, sondern auch das Material von den inneren Teilen fernhalten.
Aus der Sicht des Bedieners bietet das flache Extender-Design eine gute Sicht auf die Schneckenkammer und den Materialkopf. Bei Einsätzen in städtischen Gebieten ermöglicht die hohe Bodenfreiheit ein enges Arbeiten neben Bordsteinen und reduziert so die manuelle Arbeit.
Um glatte Beläge zu erhalten, ist die Option „Cat Grade Control“ eine weitere großartige Funktion. Das System lässt sich ganz einfach einrichten: Stellen Sie einfach Ihre Zieltiefe über das Touchscreen-Display ein, legen Sie die Systemtiefe fest, aktivieren Sie den Automatikmodus, und schon können Sie mit dem Asphaltieren beginnen. Der optionale Einbaustart-Assistent (nur SE50VT-Bohle) speichert Einbauprofile für die wiederholte Verwendung auf zukünftigen Baustellen und passt automatisch die Höhe des Zugpunkts, die Heiztemperatur der Bohle, die Einbaugeschwindigkeit, die Breite, die Tiefe und die Profilhöhe an.
Dieser Artikel wurde vom KHL Content Studio in Zusammenarbeit mit Produktexperten von Caterpillar erstellt.
Produktexperten zu den Maschinen, die Cat zum perfekten Partner im Straßenbau machen
Mehr erfahrenBereiten Sie sich darauf vor, auf der Bauma 2025 beeindruckt zu werden. Unsere diesjährige Produktpalette ist vollgepackt mit Innovationen, die darauf abzielen, Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit zu verbessern. Egal, ob Sie sich für hochmoderne Maschinen oder bahnbrechende Technologien interessieren, wir haben etwas, das Ihre Aufmerksamkeit erregen wird. Hier ist ein Vorgeschmack auf das, was Sie an unserem Stand erwarten können.
Mehr erfahrenProduktexperten zu den Maschinen, die Cat zum perfekten Partner im Straßenbau machen
Mehr erfahrenErhalten Sie in unserem Video eine Vorschau auf die Highlights der bauma 2025 und erfahren Sie von den Caterpillar-Experten, was Sie auf der Messe erwartet.
Mehr erfahrenOb persönlich oder online, wir helfen Ihnen gerne, die Antworten zu finden, die Sie brauchen. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler vor Ort, um sich in Ihrer Nähe beraten zu lassen. Melden Sie sich für unseren Newsletter an, um Informationen von Branchenexperten zu erhalten. Oder schauen Sie sich auf dieser Website um, um weitere Informationen zu erhalten.