By caterpillar | Posted: Jul 20, 2025
Caterpillar se consacre au perfectionnement de la main-d’œuvre par une formation et un apprentissage facilités. Nous avons développé la technologie Cat® Ease of Use pour aider les nouveaux travailleurs à se familiariser avec les machines en un temps réduit et avec plus de précision, et pour assister les opérateurs actuels dans leur travail quotidien. Cela se traduit par une productivité accrue sur le terrain, des travailleurs confiants, une sécurité améliorée et une meilleure maîtrise des coûts. Cet article vous permettra d’en savoir plus sur le fonctionnement de cette technologie et sur ce qu’en disent nos clients.
En quoi consiste la technologie Ease of Use et comment peut-elle faciliter le travail des opérateurs ?
E-Fence pour faciliter les opérations sur le terrain
La barrière électronique (E-Fence) Cat® est une limite définie au moyen de l’écran tactile situé dans la cabine, utilisée pour limiter les mouvements de la machine. Cette technologie embarquée permet à votre équipe de se perfectionner rapidement et d’effectuer le travail efficacement et en toute confiance. Elle est utile pour l’intégration des nouveaux employés et permet à un superviseur de fixer les paramètres servant de mesure de sécurité. Cela signifie également que la formation Caterpillar en cours d’emploi peut commencer rapidement, ce qui permet d’optimiser les coûts tout en assistant l’équipe sur place.
Les opérateurs peuvent travailler en toute confiance dans des espaces exigus à l’aide de l’un des quatre modes suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
- Pivotement – permet à l’opérateur de travailler en toute sécurité près d’une route, en sachant que la machine ne pivotera pas dans la circulation et ne provoquera pas d’accident.
- Mur d’enceinte – protège les structures et les bâtiments situés devant la pelleteuse en fixant une limite à l’avant de la machine.
- Plafond ⎼ limite la hauteur que toute partie de la machine peut atteindre, afin d’éviter d’endommager les lignes électriques aériennes, les branches d’arbres, les plafonds bas et même les ponts.
- Plancher ⎼ utilisé pour éviter de heurter les tuyaux et les câbles enfouis et d’endommager les systèmes de drainage.
Dave Buckle
Ridgewood Contracts Ltd.
Indicate pour une main-d’œuvre qualifiée et efficace
La fonction Cat Ease of Use Indicate permet aux opérateurs de creuser efficacement jusqu’à une profondeur plane ou de créer une pente précise. Le travail est guidé par un moniteur installé dans la cabine, qui fournit des informations visibles et audibles tout au long du passage. Cela permet à vos opérateurs d’effectuer le travail avec une plus grande satisfaction, car ils peuvent le réaliser avec un nombre réduit de passages et une moindre nécessité de contrôler le nivellement au cours du travail. Cela signifie également que si vous avez une personne chargée de vérifier le nivellement, le système Indicate permet de la réaffecter ailleurs sur le chantier, ce qui accroît la productivité globale de votre équipe et vous aide à maîtriser les coûts.
Les systèmes Cat® E-Fence et Indicate sont dotés de fonctionnalités supplémentaires qui permettent à vos opérateurs de se perfectionner, d’accroître leur productivité et de promouvoir la sécurité.
- Assistance orientation (Swing assist) : permet aux conducteurs d’engin de revenir plus facilement dans la tranchée à chaque fois.
- Assistance godet (Bucket assist) : maintient l’angle du godet à son dernier réglage.
Les deux réglages sont utiles à vos opérateurs, réduisent la nécessité d’une assistance supplémentaire à l’extérieur de la machine et libèrent les travailleurs pour d’autres tâches, ce qui vous permet de respecter votre budget.
Brian Norge Sr
Benmor Construction.
Une technologie qui stimule la productivité, conçue pour faire le travail
Vous souhaitez améliorer les compétences de votre main-d’œuvre et faire en sorte que le travail soit réalisé de manière efficace ?
Cat Ease of Use est disponible sur les modèles Caterpillar 306CR, 308CR et 309CR à flèche pivotante pour une sécurité et une efficacité accrues de votre main d’œuvre. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat le plus proche dès aujourd’hui pour discuter des besoins de votre équipe.
Vous avez apprécié cet article ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui et soyez parmi les premiers à être informés de nos actualités
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Conseils d’experts, informations pratiques ou renseignements complémentaires, nous sommes là pour vous aider. Contactez votre concessionnaire Cat, inscrivez-vous à notre newsletter ou continuez à découvrir nos produits et services.