Vous n'avez pas peur de vous salir les mains pour que le travail soit fait. Mais, sans des habitudes de nettoyage appropriées, la saleté peut endommager votre équipement lourd. Découvrez comment préserver vos machines avec ces conseils de nettoyage.
Par Caterpillar | Posté le 15 juin 2021 | Révisé le 1er août 2022
Bien sûr, la saleté est une preuve que vos machines travaillent dur. Mais elle peut aussi représenter un risque pour les personnes et pour votre équipement. Nettoyer les machines leur permet de fonctionner de manière optimale, de garder leur valeur et de garantir la sécurité de vos employés.
Autant de bonnes raisons de nettoyer votre équipement lourd. Mais par où commencer ?
Nous avons récemment demandé des conseils sur le nettoyage des machines à Cameron Jewell, coordinateur adjoint Field service dans notre Centre de démonstration et d'apprentissage Edwards. Cameron gère la flotte de machines Cat® à Edwards, et les entretient afin qu'elles soient prêtes à être utilisées lors des démonstrations d'équipement et les formations client.
Découvrez ses conseils pour des habitudes de nettoyage sûres et efficaces, notamment le nettoyage haute pression et les mesures de protection supplémentaires pour vos machines.
D'après Cameron, c'est un travail quotidien que de garder propres les machines du centre de démonstration. Avec plus de 1 400 clients et visiteurs chaque jour, les engins sont utilisés régulièrement. "Typiquement, l'équipement ici est nettoyé tous les jours et après chaque programme, pour s'assurer qu'aucune panne n'est à signaler et que les machines sont en parfait état."
Mais même pour une utilisation plus courante, un nettoyage quotidien peut être nécessaire. L'accumulation de saleté et de graisse peut en effet provoquer des problèmes mécaniques et endommager votre machine.
"Une machine propre passe moins de temps à l'arrêt, énonce Cameron. Quand un engin travaille sur un chantier, il accumule toutes sortes de débris, de saleté et de crasse. Si cela reste sur la machine, jour après jour, certaines pièces ne fonctionneront pas à 100%. Des débris peuvent se loger entre les tuyaux. Et s'ils y restent longtemps, ils peuvent les traverser et provoquer une fuite."
Cameron Jewell
Coordinateur adjoint Field service chez Caterpillar
Cameron mentionne également la possibilité que des pierres et des débris plus gros se logent dans le train de roulement. Ce qui peut entraîner une usure supplémentaire des pièces et raccourcir leur durée d'utilisation.
Des machines propres sont aussi plus faciles à entretenir. "En tant que technicien, nous nettoyons les machines afin qu'il soit plus facile de travailler dessus, dit Cameron. Il est plus facile d'accéder à certains endroits s'il n'y a pas de saleté ou de débris."
Pour les opérateurs, des engins propres sont plus sûres à utiliser. Des vitres, caméras et rétroviseurs nettoyés améliorent la visibilité. Et la désinfection des surfaces de contact telles que les manettes, les boutons et les poignées de porte peut minimiser la transmission de bactéries et de germes. Le nettoyage de la saleté accumulée dans les circuits électriques réduit aussi le risque d'incendie.
Effectué correctement et régulièrement, le nettoyage permet à vos machines de durer plus longtemps et vous assure en outre une valeur de revente plus élevée en fin de parcours.
Il est un peu plus risqué de laver un bulldozer ou une excavatrice que de laver votre voiture. Il est donc important de vous protéger avec un équipement de sécurité adapté. Avant de vous lancer dans le nettoyage, assurez-vous d'avoir :
Outre votre équipement de sécurité, vous devez vous renseigner sur les mesures de sécurité pour le lavage haute pression. Celui-ci comporte certains risques, vous devez donc vous assurer que les personnes qui nettoient les machines savent utiliser ces outils. Vous devez également avoir accès à un détergent industriel et à de l'eau chaude.
Cameron suggère d'utiliser à la fois un canon à eau et un nettoyeur haute pression pour laver les machines. Les nettoyeurs haute pression ont généralement des petits tuyaux qui peuvent pomper jusqu'à 45 litres par minute. Les canons à eau utilisent des tuyaux plus larges avec une pression plus faible, mais ils ont une capacité bien plus grande pour vous aider à nettoyer les grosses machines.
Généralement, les nettoyeurs haute pression sont plus adapté au travail de détail et les canons à eau pour l'ensemble de la machine. Il est donc recommandé d'associer les deux.
"Nous utilisons d'abord les canons pour éliminer la majorité de la boue et de la saleté, explique Cameron. Ensuite, une fois que nous avons aspergé les deux côtés de la machine et enlevé les plus gros morceaux, nous utilisons un nettoyeur haute pression classique pour nettoyer le reste et aller plus dans le détail."
L'eau tiède ou chaude est plus efficace au début pour éliminer les débris les plus tenaces. Une fois que vous avez ajouté le détergent, vous pouvez passer à l'eau froide.
Le lavage des machines est plus efficace avec une brosse à savon. "Si la machine doit être très propre (pour une démonstration ou une séance photo), nous utilisons une brosse à récurer avec du savon pour nettoyer les surfaces peintes." Ces outils peuvent vous aider à couvrir de grandes surfaces, et vous pouvez les remplir avec un nettoyant à base de butyle qui s'attaque à toute sorte de graisse et de saleté. Après avoir appliqué le produit, rincez votre machine et laissez-la sécher à l'air libre.
Cameron utilise parfois aussi de l'air comprimé lorsque la machine doit être sèche rapidement.
Nettoyer la cabine de votre engin doit faire partie intégrante de vos habitudes de maintenance. Cela permet non seulement d'améliorer la sécurité sur le chantier, mais cela offre aussi un environnement de travail plus sain pour les opérateurs.
Avant de commencer, rassemblez le matériel dont vous aurez besoin. Cela inclut :
Les étapes pour nettoyer la cabine de votre machine :
La dernière étape du nettoyage de vos machines consiste à appliquer la cire. Celle-ci permet de protéger votre machine et de la faire briller, surtout si vous polissez les pièces.
Bienvenue sur le blog Cat® Industrial Power, votre source incontournable pour les dernières actualités et analyses dans le domaine de l’énergie industrielle. Découvrez des articles informatifs, des analyses techniques et des conseils d'entretien proposés par les experts des systèmes d’énergie de Caterpillar.
En savoir plusLa prolongation de la durée de vie de votre moteur vous permet non seulement d'éviter des remplacements coûteux et des temps d'arrêt imprévus, mais aussi de tirer le meilleur parti de votre investissement.
En savoir plusBesoin d'aide pour choisir un moteur ? Découvrez les questions que vous devriez poser aux fournisseurs de moteurs pour obtenir un avantage concurrentiel.
En savoir plusDécouvrez comment Cat Financial a aidé une entreprise française soucieuse du développement durable à rénover une chargeuse sur pneus 972M XE au lieu d'en acheter une neuve.
En savoir plus Testimonials