Wie die Bordtechnik von Caterpillar zu einer verbesserten Baustellensicherheit beiträgt
Von : Caterpillar | Eingestellt am 10, Januar 2024
Die „Ease of Use-Technologie“ für Cat®-Minibagger wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Baustelle sicherer zu machen, Ihre Kosten niedrig zu halten und die Produktivität Ihrer Truppe zu steigern. Hier erfahren Sie, wie Ease of Use Ihre Leute vor Ort schützt, Schäden an der Ausrüstung vermeidet und Reparaturkosten reduziert.
Was ist Ease of Use und wie kann es die Sicherheit der Mitarbeiter verbessern?
Sicherere Baustellen mit der E-Fence-Technologie
E-Fences, oder E-Zäune, sind voreingestellte Grenzen, die die Bewegung der Maschine während der Arbeit begrenzen. Ein E-Fence wird vom Fahrer über den modernen Cat-Touchscreen-Monitor in der Kabine eingerichtet. Der Bediener kann einen der folgenden E-Zäune auswählen: Schwenken, Wand erreichen, Decke und Boden. Hier ein paar Beispiele für Situationen, in denen diese Technik zur verbesserten Sicherheit auf Baustellen beitragen kann:
Schwenken – wird bei Arbeiten neben einer Fahrbahn verwendet, um sicherzustellen, dass die Maschine keine Unfälle durch Ausschwenken in den Verkehr verursachen kann.
Wand erreichen – schützt Strukturen und Gebäude vor dem Bagger, indem eine Begrenzung vor der Maschine eingerichtet wird.
Decke ⎼ legt eine Höhengrenze fest, die kein Teil der Maschine überschreiten kann, um Schäden an Freileitungen, Bäumen, niedrigen Decken und auch Brücken zu vermeiden.
Boden ⎼keine Zerstörung von Rohren und Erdkabeln und keine Beschädigung von Entwässerungssystemen mehr.
„E-Fence wird Ihrem Unternehmen viel Geld sparen, weil nun weniger Leute vor Ort für die Beaufsichtigung der Arbeiten um die Maschine herum notwendig sind. Im Vergleich zu anderen Systemen ist es einfach einfacher zu bedienen, das ist sehr gut“, sagt Dave Buckle von Ridgewood Contracts Ltd.
Unterstützung der Sicherheit mit Indicate-Paket von Ease of Use
Mit Indicate können Sie eine Arbeitstiefe festlegen. Über den Touchscreen in der Kabine kann der Fahrer eine Grabtiefe einstellen. Diese kann entweder eben sein, oder als Gefälle zur Maschine hin oder von ihr weg programmiert werden. Während der gesamten Arbeit gibt die Maschine dann sicht- und hörbare Rückmeldungen über die Position der Schaufel in Bezug auf die Zieltiefe oder -neigung. Dadurch muss kein weiterer Arbeiter ständig die Neigung überprüfen.
„Mit dieser Neigungskontrolle kann ich das Gefälle einfach in meiner Kabine einstellen und ohne einen Mann mit einer Nivellierlatte hinter der Maschine baggern“, sagt Brian Norge Jr. von Benmoor Construction.
Um unsere Kunden noch besser zu unterstützen, verfügen sowohl das E-Fence- als auch das Indicate-System über zusätzliche Funktionen.
Schwenkhilfe: Stoppt den Schwenkvorgang an einem bestimmten Punkt, so dass der Maschinenführer jedes Mal fast blind wieder genau den Graben trifft.
Schaufelhilfe: Merkt sich den Winkel der Schaufel der letzten Position.
Auch diese Funktionen wurden nicht nur entwickelt, um die Produktivität unserer Kunden zu erhöhen, sondern auch, um die Baustellensicherheit zu verbessern und unbeabsichtigte Schäden und unerwartete Kosten zu vermeiden.
Sicherere Systeme, die die Arbeit verbessern
Möchten Sie in die besten Sicherheitssysteme für Ihr Unternehmen investieren?
Cat Ease of Use ist für die Caterpillar-Modelle 306CR, 308CR und 309CR mit Schwenkausleger erhältlich und macht Ihre Baustellen sicherer und effizienter. Wenden Sie sich noch heute an Ihren nächsten Cat-Händler, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
In Verbindung stehende Artikel
KONTAKT ZU UNS
Ob Sie fachkundige Beratung, praxisnahe Einblicke oder weitere Informationen benötigen, wir sind - persönlich oder online - für Sie da. Wenden Sie sich vor Ort an Ihren Cat Händler, abonnieren Sie unseren Newsletter oder entdecken Sie auf dieser Seite weitere Produkte und Services.