306 CR next generation mini excavator with ease of use, Richmond, VA, Benmor Construction
306 CR next generation mini excavator with ease of use, Richmond, VA, Benmor Construction

Wie die Cat® Ease of Use-Technologie Ihre Bediener schulen und das Vertrauen in Ihre Mitarbeiter stärken kann

Caterpillar setzt sich für das Upskilling der Arbeitskräfte ein und fördert die Ausbildung und das Lernen. Wir haben die Cat® Ease of Use-Technologie entwickelt, um neuen Mitarbeitern zu helfen, sich in kürzerer Zeit und mit besten Fertigkeiten mit den Maschinen zurechtzufinden und um die derzeitigen Bediener bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Das führt zu höherer Produktivität vor Ort, selbstbewussteren Mitarbeitern, mehr Sicherheit und besserer Kostenkontrolle. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über diese Technologie und was unsere Kunden davon halten

Was ist Ease of Use und wie kann sie den Bedienern die Arbeit erleichtern?

Das Ease of Use-System ist für die Cat®-Minibagger der nächsten Generation 306CR, 308CR und 309CR konzipiert. Diese innovative Technologie hilft Ihrer Truppe, ihre beste Arbeit zu leisten. 

 

E-Fence für einfacheres Arbeiten vor Ort 

Eine Cat® E-Fence ist eine Begrenzung, die über den Touchscreen in der Kabine eingestellt wird, um die Bewegung der Maschine zu begrenzen. Dank dieser Bordtechnik kann sich Ihr Team schnell vorbereiten und die Arbeit effizienter und sicherer erledigen. Sie ist nützlich zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter, indem ein Vorgesetzter zur Sicherheit die Parameter selbst festlegen kann. Dies bedeutet auch, dass die Einweisung am Arbeitsplatz schnell beginnen kann, was die Kosten optimal nutzt und das Team vor Ort unterstützt.

Mit einem oder einer Kombination aus den vier Betriebsarten können Ihre Bediener auch auf engem Raum sicher arbeiten:

  • Schwenken – der Bediener kann sicher neben einer Fahrbahn arbeiten, da er weiß, dass die Maschine keine Unfälle durch Ausschwenken in den Verkehrsbereich verursachen kann. 
  • Wand erreichen – schützt Strukturen und Gebäude vor dem Bagger, indem eine Begrenzung vor der Maschine eingerichtet wird.
  • Decke ⎼ legt eine Höhengrenze fest, die kein Teil der Maschine überschreiten kann, um Schäden an Freileitungen, Bäumen, niedrigen Decken und auch Brücken zu vermeiden.
  • Boden ⎼keine Zerstörung von Rohren und Erdkabeln und keine Beschädigung von Entwässerungssystemen mehr
E-Fence wird Ihrem Unternehmen viel Geld sparen, weil nun weniger Leute vor Ort für die Beaufsichtigung der Arbeiten um die Maschine herum notwendig sind. Ich denke, dass E-Fence neuen Leuten in Sachen Sicherheit helfen wird

Dave Buckle

Ridgewood Contracts Ltd.

v.

Indicate sorgt für eine intelligente und effiziente Mannschaft

Cat Ease of Use Indicate hilft dem Bediener, nicht zu tief zu graben und exakte Neigungen herzustellen. Die Arbeit wird über einen Monitor in der Kabine gesteuert, der während des gesamten Vorgangs sichtbares und hörbares Feedback gibt. So erleben Ihre Bediener mehr Genugtuung, da sie weniger Durchgänge für die Arbeit benötigen und währenddessen weniger Tiefen- und Neigungskontrollen durchführen müssen. Das bedeutet auch, dass Sie jemanden, der nur für die Aushubkontrolle zuständig ist, mit Indicate nun anders einsetzen können, was die Gesamtproduktivität Ihres Trupps erhöht und Kosten spart.

Cat® E-Fence und Indicate haben noch weitere Funktionen, um Ihre Bediener weiterzubilden, die Produktivität zu steigern und die Sicherheit zu erhöhen.

  • Swing Assist: Macht es dem Maschinenführer leichter, jedes Mal direkt den Graben zu treffen.
  • Schaufelhilfe: Merkt sich den Winkel der Schaufel der letzten Position.

Diese beiden Einstellungen unterstützen Ihre Bediener, reduzieren den Hilfebedarf außerhalb der Maschine und geben Ihren Mitarbeitern Zeit für andere Aufgaben, so dass Sie Ihr Budget leichter einhalten können. 

Mit Ease of Use in dieser Maschine konnten wir die Produktion steigern, den Ausschuss verringern und unseren Kunden Geld sparen. So kann ich meine Zahlen niedrig halten und mehr Aufträge gewinnen

Brian Norge Sr

Benmor Construction.

Produktivitätssteigernde Technologie – entwickelt, um die Arbeit zu erledigen

Sie möchten die Weiterqualifizierung Ihrer Mitarbeiter verbessern und noch effizienter arbeiten? 

Cat Ease of Use ist für die Caterpillar-Modelle 306CR, 308CR und 309CR mit Schwenkausleger erhältlich und macht Ihre Truppe sicherer und effizienter. Wenden Sie sich noch heute an Ihren nächsten Cat-Händler, um die Bedürfnisse Ihres Teams zu besprechen.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Melden Sie sich noch heute an und seien Sie der Erste, der über unsere Updates informiert wird.

v.

Die neuen Technologien E-Fence und Indicate für Cat®-Hydraulikminibagger von 6 bis 10 Tonnen vereinfachen die Bedienung, verbessern die Präzision, senken die Kosten und helfen den Bedienern, sicherer zu arbeiten Caterpillar führt zwei neue Technologien für die Benutzerfreundlichkeit von Minibaggern (MHE) ein: Indicate und E-Fence, die für die Cat-Minibagger 306 CR, 307.5, 308 CR, 309 CR und 310 Next Generation bestimmt sind. Neu bei den Cat-Minibaggern: Ease of Use E-Fence begrenzt die Bewegung der Maschine innerhalb der vom Fahrer voreingestellten Grenzen, während Ease of Use Indicate den Fahrern hilft, das gewünschte Niveau schneller zu erreichen. Diese Technologien eignen sich ideal für das Ausheben von Fundamenten, Entwässerungs- und Abwassersystemen, Bewässerungsanlagen, elektrischen Anlagen und ähnlichen Anwendungen. Sie ermöglichen es Bedienern aller Erfahrungsstufen, effizienter und gleichmäßiger zu arbeiten.

BLEIBEN SIE MIT DEN NACHRICHTEN AUF DEM LAUFENDEN

Wir senden Ihnen Branchenwissen, nützliche Tipps und Sonderangebote direkt in Ihren Posteingang.

sich einschreiben

Ähnliche Artikel

KONTAKT ZU UNS

Ob Sie fachkundige Beratung, praxisnahe Einblicke oder weitere Informationen benötigen, wir sind - persönlich oder online - für Sie da. Wenden Sie sich vor Ort an Ihren Cat Händler, abonnieren Sie unseren Newsletter oder entdecken Sie auf dieser Seite weitere Produkte und Services.