Gemeinsam neue Wege schaffen: So definieren die Minibagger von Cat® und Profi-Mountainbiker die Streckengestaltung neu
By caterpillar | Posted: Jun 18, 2025
2023: Camille Balanche entwickelt mit Caterpillar neue Strecken in den Schweizer Bergen
Downhill-Profi Camille Balanche schreckt vor harter Arbeit nicht zurück. Die mehrfache Titelträgerin gewann 2018 mit dem dritten Platz bei der Nationalen Schweizer Mountainbike-Meisterschaft ihre erste Medaille. Im Jahr 2022 holte sich Camille als erste Schweizerin in der 30-jährigen Geschichte des Events den Titel bei der UCI Downhill Mountain Biking Weltmeisterschaft.
Es bedarf einiger besonderer Fähigkeiten, um eine Medaille zu gewinnen, darunter ein eiserner Wille und spektakuläre Skills. Zwischen den Rennen und Siegerehrungen trainiert Camille hart. Ihre Trainingsstrecke befindet sich in Macolin, wo sie wohnt und wo sich ihr und den anderen Fahrern und Fahrerinnen hervorragende Trainingsbedingungen bieten. Die Strecke wurde von Hand errichtet und wird instandgehalten, aber es gibt zwei Abschnitte, die sich vor allem für Anfänger*innen als schwierig erweisen. Dies liegt vor allem an den Felsen, die besondere Fähigkeiten erfordern. Nach dem Versuch, dieses Problem von Hand zu beheben, erkennt Camille, dass sie eine neue Strategie braucht. Sie nimmt also ihr Telefon und wählt eine Nummer: „Hey Michu, wie geht es dir?“, fragt sie. Am anderen Ende der Leitung ist Michael Herren. Er verspricht, ihr zu helfen, und trifft kurz darauf mit seinen vertrauenswürdigen Helfern – seinem Cat® 302 CR und den 302.7 CR Minibaggern am Ort des Geschehens ein.
Michael ist der Eigentümer von Herren AG & Switzerland und der Schweizer Finalist der Caterpillar Global Operator Challenge 2022. Camille erklärt ihm, wie sie sich die Strecke vorstellt und wie er ihr mithilfe seiner zwei Minibagger helfen könnte. Mit Hilfe der Maschinen soll die Erdschicht abgetragen und die Felsen aufgebrochen werden, um so die Landschaft neu zu formen und befahrbar zu machen. In ihrem Gespräch sagt er ihr, dass so gut wie alles machbar ist. Daraufhin erklärt sie freudestrahlend: „Es ist großartig, ihn zu haben. Er ist der am besten geeignete Schweizer für diese Arbeit, er ist der Schweizer Meister.“
Camille Balanche
Schweizer Mountainbikerin und Downhill-Profi
Gemeinsam entwickeln sie im Handumdrehen einen Plan, was zu tun ist, und schon machen sich die Minibagger von Cat an die Arbeit, um diesen Abschnitt der Strecke neu zu gestalten. Zusätzlich bauen sie eine große Berme in einen neuen Sprung ein, um die Landung zu verbessern und eine problemlose Anfahrt zur nächsten Berme zu gewährleisten. Dank der Maschinen von Cat gelingt die Arbeit mühelos, sodass Camille und Michael sich ganz auf ihr Vorhaben konzentrieren können, und sogar eine brandneue Strecke über die nächsten paar Kurven legen können. Nachdem sich die Arbeit rund um einige unbewegliche Felsen schwierig gestaltet hatte, braucht Michael nur wenige Minuten, um einen riesigen Felsbrocken aus dem Boden zu brechen, ihn auf seine Cat Baggerschaufel zu laden und von der Strecke zu entfernen. Bei den größeren Brocken macht er mit Hilfe des Cat B2S Hammers kurzen Prozess, bevor er zum Cat 1000MM Grabenräumlöffel wechselt, um die neuen Bermen zu begradigen und zu formen.
Auch Camille steigt mit in die Maschine und betätigt die Steuerung. Ihr fällt auf, wie „äußerst komfortabel und einfach zu bedienen beide Modelle“ sind. Überrascht stellt sie fest, wie leise sie sind und wie schnell man Aufgaben damit erledigen kann. „Damit kann man alles machen, was man will. Man muss nur kreativ sein“, sagt sie. Camille hofft dadurch auf neue Ideen und ist offen dafür, auch zukünftig neue Strecken mit der Unterstützung von Cat-Maschinen zu entwickeln. Das Ergebnis ist eine angenehme Strecke mit großen Bermen, abfallenden Kurven und tollen Sprüngen. „All das hat Caterpillar ermöglicht“, sagt sie. Camille testet die sich durch die Bäume schlängelnde neue Strecke direkt aus. Sie fliegt geradezu bergab, es sieht ganz einfach aus. Das Urteil? „Ich bin sehr glücklich“, ruft sie.
2024 : Inspiriert von Camille, lädt Baptiste Pierron Caterpillar nach Frankreich ein
Im Herzen Frankreichs liegt der winzige Ort Brioude. Es ist der Heimatort von Baptiste Pierron, einem professionellen Mountainbike-Sportler. Baptiste konnte die Europameisterschaft 2019 für sich entscheiden und wurde 2023 Zweiter. Genau wie Camille trainiert er hauptsächlich in seiner Heimat. In seinem privaten Bikepark in Brioude arbeitet er an seinem Können. Im Park gehen auch andere Mountainbiker gerne an ihre Grenzen. Doch auch eine ganz andere Maschine ist hier zu finden: der in die Jahre gekommene, eine Tonne schwere Bagger von Baptiste.
Diese Maschine ist zwar nicht besonders wendig, ihre Robustheit ist jedoch nicht zu übersehen. Sie wird hauptsächlich dafür verwendet, anspruchsvolle und halsbrecherische Strecken für Fahrer und Fahrerinnen zu ebnen, die sich hier im Winter auf die kommende Saison vorbereiten. Nachdem Baptiste aber von den Ergebnissen erfährt, die Michael Herren mit seinen Cat-Maschinen auf der Strecke von Camille erzielen konnte, zögert er nicht lange, ruft sie an und lässt sich von einer neuen Vision eines noch besseren Bikeparks inspirieren.
Es dauert nicht lange, bis ein Cat 303.5 CR und ein Cat 306 Minibagger zusammen mit drei Caterpillar-Mitarbeitern in Brioude ankommen, vollständig ausgestattet mit einer Auswahl an Cat-Zubehör und Kopplern, um sich an die Arbeit zu machen. Mithilfe verschiedener Cat-Schaufeln und einem Cat TRS6 Schwenkrotator am Cat 306 beginnt das Team in den steilen Wäldern mit dem Bau von rund 300 m brandneuer Mountainbike-Strecke. Das Projekt von Baptiste unterscheidet sich maßgeblich von dem Projekt aus dem Jahr 2023, bei dem hauptsächlich bestehende Abschnitte der Trainingsstrecke von Camille verbessert werden sollten. Die Pläne sind gewagt: In nur drei Tagen soll eine ganz neue Strecke mithilfe von Cat-Maschinen, per Hand, mit Harken, Schaufeln und Spitzhacken aus dem Boden gestampft werden.
Als professioneller Mountainbiker und Eigentümer eines eine Tonne schweren Baggers ist sich Baptiste für diese Aufgabe nicht zu fein. Er möchte unbedingt die Cat-Maschinen auf seinem eigenen Grund und Boden ausprobieren und merkt schnell, warum sich die Cat-Minibagger so wunderbar für die Entstehung von Mountainbike-Strecken und Wegen eignen. Auf eindrucksvolle Weise manövriert Baptiste den Cat 303.5 und arbeitet mehrere Stunden am Tag mit der Maschine. Dabei gestaltet er eine ganz neue Strecke und lässt ein neues Design entstehen, das sich rund um die Bäume wunderbar in die umliegende Landschaft und Natur einfügt.
Baptiste Pierron
Französischer Mountainbiker und Downhill-Profi
Als Baptiste am Ende der Woche gefragt wird, wie ihm das Projekt gefallen hat, antwortet er: „Also zuallererst muss ich sagen, dass die Arbeit mit dem Cat-Team eine ganz wunderbare menschliche Erfahrung war.“ In Bezug auf die Cat-Maschinen hebt Baptiste ihren „Komfort, ihre Wendigkeit und ihre Leistungsfähigkeit“ hervor: „Das steht für mich bei dieser Erfahrung im Vordergrund.“
Gemeinsam mit Baptiste ist auch der 19-jährige Fahrer Mathis, Neffe und Angestellter eines Kunden des Cat-Händlers Bergerat Monnoyeur France, an dem Projekt beteiligt. Obwohl er es mit extrem schwierigem Terrain zu tun hat, geht Mathis äußerst geschickt und mühelos mit den Cat-Maschinen um. Für das Cat-Team ist der Anblick eines 19-Jährigen, der am Steuer des Cat 306 sitzt und seiner Arbeit nachgeht, ein eindrucksvolles Erlebnis. Die Steuerung des Cat 306 mit dem Cat TRS6 Schwenkrotator scheint mühelos zu funktionieren. Im Anschluss verrät er uns, dass er zum ersten Mal einen TRS und die beiden Maschinen zusammen bedient hat, und fügt hinzu: „Für mich ist der TRS die Zukunft!“ Was ihm am besten an den Cat-Baggern gefällt? „Ohne Frage die komfortablen Kabinen“, antwortet er. „Wenn ich einsteige und meine Musik und die Klimaanlage anmache, fühle ich mich wie zu Hause. Ich kann dann stundenlang arbeiten, ohne zu merken, wie die Zeit vergeht.“
Kurz nach seinem Arbeitserlebnis bei diesem Projekt mit dem Cat 306 und dem Cat TRS6 schafft es Mathis, seinen Onkel und Chef davon zu überzeugen, dass diese Maschinen wirklich die Zukunft sind. Sie verlieren keine Zeit, vereinbaren einen Deal mit ihrem zuständigen Ansprechpartner von Bergerat Monnoyeur und kaufen genau die Kombination aus Cat 306 und Cat TRS6, die für dieses Projekt verwendet wurde.
Profi-Mountainbiker gestalten neue Strecken mit Minibaggern von Cat
Ob Sie eine ganz neue Mountainbike-Strecke planen oder eine bestehende verbessern wollen – die Bagger von Cat können Ihnen dabei helfen. Unsere Maschinen sind auf die Arbeit im extremen Gelände ausgelegt und unterstützen Sie als verlässliche und flexible Bagger bei jedem Job. So groß die Herausforderung oder Vision auch sein mag – Cat ist für Sie da. Sprechen Sie noch heute mit einem Cat Händler in Ihrer Nähe.
Erfahren Sie mehr über unser Minibagger-Sortiment
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Melden Sie sich noch heute an und seien Sie der Erste, der über unsere Updates informiert wird.
Ähnliche Artikel
-
Neue Wege zu mehr Kraftstoffeffizienz
Strengere Emissionsvorschriften haben Hersteller dazu veranlasst, sauberere Motoren zu entwickeln. Viele dieser Innovationen führten gleichzeitig zu deutlichen Verbesserungen bei der Kraftstoffeffizienz.
Mehr erfahren -
Drei Spitzen-Tipps zum Spritsparen für Baumaschinen-Profis
Mehr erfahren -
Erhöhen Sie Ihre Sicherheit mit On-Board-Technologie
Die „Ease of Use-Technologie“ für Cat®-Minibagger wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Baustelle sicherer zu machen, Ihre Kosten niedrig zu halten und die Produktivität Ihrer Truppe zu steigern. Hier erfahren Sie, wie Ease of Use Ihre Leute vor Ort schützt, Schäden an der Ausrüstung vermeidet und Reparaturkosten reduziert.
Mehr erfahren -
Cat Certified Gebraucht
Sie denken darüber nach, Ihr Bauunternehmen durch die Investition in ein neues Gerät zu vergrößern - großartig!
Mehr erfahren
KONTAKT ZU UNS
Ob persönlich oder online – mit uns finden Sie die Antworten, die Sie brauchen. Kontaktieren Sie Ihren Cat® Händler vor Ort – er ist gleich in der Nähe und kennt sich aus. Tipps von Branchenprofis – melden Sie sich zu unserem Newsletter an. Oder surfen Sie auf dieser informativen Seite einfach weiter.